This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:光学介质转换器收发器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603262/dp83620-optical-media-converter-transceiver

部件号:DP8.362万

大家好,

我正在尝试确保DP8.362万可用作RJ 45的磁性介质转换器。 我认为它能够输出NRZI或NRZ (也称为PECL输出或FX输出)来驱动LED,但我需要确保。  基本上,我希望它可以从RJ 45连接,充当 PHY层,可用作光学介质转换器,接收来自光电二极管的FX电信号,并维持10 Mb/s和100 Mb/s的自动协商  此设备上是否必须嵌入软件?  如果我放大LED (理论上),FX输出是否能够调节LED? RX信号的连接是否与光电二极管有差异,或者是否可以直接从光电二极管接收信号?  

发出FX信号后,需要放大信号以驱动高功率LED。  FX信号将在多大电流和电压下发出? 我是否可以使用宽频跨导放大器(OPA 861)和高速高功率MOSFET (在~600-750 mA和11.2 V时能够~32 MHz)来调节LED?

我可以使用像OPA 694这样的设备来接收光电二极管,然后进入 高速差动驱动器,例如模拟的AD8131或一些TI等效产品。  

我意识到这条线有几个问题,主要优先级是DP 8.362万的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Benjamin:

    我想确认我是否正确理解您的最终目标。 看起来您正在尝试将媒体转换器从标准RJ-45转换为光纤,但不使用SFP光纤收发器。 而是希望使用FX输出驱动高功率LED。 如果我错过了一些东西,请更正我。

    DP8.362万确实支持光纤和铜缆以太网,但引脚是多路复用的。 换言之,DP8.362万将同时适用于标准以太网或光纤以太网。 对于介质转换,您必须在背对背配置中使用2 DP8.362万。 如果需要单个PHY解决方案,则我建议使用DP8.3849万。 当PHY配置为在光纤模式下运行时,它将生成符合IEEE 802.3u标准的100BASE-FX信号。 输出电压将介于0.3V-0.93V之间。 输入信号必须是差分信号。 在100BASE-FX模式下,自动协商不起作用,因为没有10Mbps速度的光纤模式。

    最后,您能否详细说明高功率LED的使用? SFP光纤收发器通常用于100BASE-FX模式。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您可能需要参考TI设计“媒体转换器- RJ45至光纤转换器参考设计”。

    此致,

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的分析是正确的,但是如果TI有一个SFP驱动程序,那将是很好的。 我们正在尝试将FX信号施加到LED的IV曲线的线性部分,以进行可生成数据的小信号变化。 根据我的理解,FX信号可被解释为MLT-3单个信号转换为可用于LED的信号。 问题是我找不到一个LED驱动器,比如dip形式的Maxim 3967A,所以我一直在寻找其他解决方案。 我们只是将自己的设备用于原型设计。 高功率LED需要能够照亮室内,因此需要使用高功率射频MOSFET为LED创建一个队列点, 根据我对电子产品的了解,传入信号将以与FX相同的形式在IV曲线上的所需参考点相互渗透,然后转换为功率与电流曲线。 如果我错了,如果您知道SFP芯片输出32 MHz,这是LED的带宽,请更正我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的本杰明:
    我理解您想要实现的目标。 您需要使用2个单端口PHY IC或介质转换器IC。 RJ45接口为100BaseTX,您需要将其转换为100BaseFX。 要使用DP8.362万进行此转换,您需要使用其中2个PHY通过Mii接口背对背连接。 因此,您需要从RJ45开始,将其放入第一个PHY (配置为100BaseTX),然后通过Mii接口进入配置为100BaseFX的第二个PHY。 现在,让我们看看您想要使用以太网进行调节的LED照明。 来自PHY的100Base-FX信号是差分信号,它无法驱动LED,因为它无法提供所需的电流。 因此,第一步是将其转换为TTL信号,然后使用TTL通过LED切换电压。 最大的问题是LED的速度。 一般来说,照明中使用的LED很慢,不支持快速以太网所需的125 MBd ( 62.5 MHz)。 为了从LED上获得快速上升和下降边缘,您需要提供一个强大的峰值电路。 因此,您需要将TTL信号馈入具有高峰值电流的LED驱动电路。
    祝您的设计好运/Michael