大家好,
我正在尝试确保DP8.362万可用作RJ 45的磁性介质转换器。 我认为它能够输出NRZI或NRZ (也称为PECL输出或FX输出)来驱动LED,但我需要确保。 基本上,我希望它可以从RJ 45连接,充当 PHY层,可用作光学介质转换器,接收来自光电二极管的FX电信号,并维持10 Mb/s和100 Mb/s的自动协商 此设备上是否必须嵌入软件? 如果我放大LED (理论上),FX输出是否能够调节LED? RX信号的连接是否与光电二极管有差异,或者是否可以直接从光电二极管接收信号?
发出FX信号后,需要放大信号以驱动高功率LED。 FX信号将在多大电流和电压下发出? 我是否可以使用宽频跨导放大器(OPA 861)和高速高功率MOSFET (在~600-750 mA和11.2 V时能够~32 MHz)来调节LED?
我可以使用像OPA 694这样的设备来接收光电二极管,然后进入 高速差动驱动器,例如模拟的AD8131或一些TI等效产品。
我意识到这条线有几个问题,主要优先级是DP 8.362万的功能。