This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:适用于多电压网络

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602928/sn65hvd11-applied-in-multi-voltage-networks

部件号:SN65HVD11

您好,

具有故障保护功能的SN65HVD11是否需要多电压网络中的故障保护偏置网络?

当针脚A或针脚B上的电压为4.4V时,SN65HVD11是否可以正常工作?

示意图如下所示,

谢谢!

Walsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walsh,

    是的,A和B针脚处的电压可以在-7 V到+12 V范围内的任何位置。根据RS-485标准,这是必需的,以便系统能够承受从节点到节点的接地电位转换。

    HVD11的故障保护实施不需要外部偏置电阻器,但也可以包括它们。 此设备通过将正向差动输入阈值切换至低于0 V (通常设置为-65 mV)来实现故障安全偏置。 这意味着,如果出现导致0 V差分输入的故障情况(例如,如果线路未驱动,如果A和B短接在一起等),接收器输出将为逻辑高而不是不确定。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    谢谢。

    Walsh