This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:如何与Windows 764位电脑的TUSB3210主板通信?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600946/tusb3210-how-can-i-communicate-the-tusb3210-board-with-windows-7-64-bit-pc

部件号:TUSB3210

尊敬的先生,女士

我将TUSB3210用于USB到GPIO应用。

我已经从TI收到了TUSB3210KBDFW样本源。

通过检查Debug UART,我的TUSB3210固件已确认运行良好,并且Windows中的USB HID驱动程序连接良好(在Windows 7的设备管理器中)。

(我的固件有2个输入和输出端点。)

我在Windows 7中使用C#应用程序来控制设备,但我无法与主板通信。

是否有关于Windows中USB HID TUSB3210板的通信方法的信息?

是否存在USB HID设备是否在Windows中连接良好的检查信息?

谢谢

Cheolhyeon Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    连接时能否捕获一些USB跟踪?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Roberto先生:

    感谢您的关注。

    使用Keil编译固件,它必须与LX51链接器一起使用。
    对于HID通信,必须为我重新设计报告描述符。
    使用HIDAPI,我可以在Windows上进行沟通。

    此致,

    Cheolhyeon Cho。