请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB3210
尊敬的先生,女士
我将TUSB3210用于USB到GPIO应用。
我已经从TI收到了TUSB3210KBDFW样本源。
通过检查Debug UART,我的TUSB3210固件已确认运行良好,并且Windows中的USB HID驱动程序连接良好(在Windows 7的设备管理器中)。
(我的固件有2个输入和输出端点。)
我在Windows 7中使用C#应用程序来控制设备,但我无法与主板通信。
是否有关于Windows中USB HID TUSB3210板的通信方法的信息?
是否存在USB HID设备是否在Windows中连接良好的检查信息?
谢谢
Cheolhyeon Cho