请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4041I 您好,
让我想到的是一个非常基本的TUSB4041I电路,可选I2C连接到微控制器。 所有电源导轨都正常,看起来干净,重置级别很高,但设备无法枚举。
在Windows 10中,我将集线器视为未知USB设备(设备描述符请求失败),VID/PID是0x0000和0x0002。
在Linux下,dmesg显示:
>使用xhci_hcd的新全速USB设备编号7
>设备描述符读取/64,错误-71
然后,它通过设备8,9和10,所有这些都有相同的错误-71。
因此,请快速浏览示意图。 可能有些愚蠢。
谢谢。
>设备不接受地址9,错误-71