This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:无法枚举USB集线器;未知USB设备描述符请求失败或设备描述符读取/64错误071

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602930/tusb4041i-usb-hub-not-enumerating-ever-unknown-usb-device-descriptor-request-failed-or-device-descriptor-read-64-error-071

部件号:TUSB4041I

您好,

让我想到的是一个非常基本的TUSB4041I电路,可选I2C连接到微控制器。 所有电源导轨都正常,看起来干净,重置级别很高,但设备无法枚举。

在Windows 10中,我将集线器视为未知USB设备(设备描述符请求失败),VID/PID是0x0000和0x0002。

在Linux下,dmesg显示:

>使用xhci_hcd的新全速USB设备编号7

>设备描述符读取/64,错误-71

然后,它通过设备8,9和10,所有这些都有相同的错误-71。

因此,请快速浏览示意图。 可能有些愚蠢。

谢谢。

>设备不接受地址9,错误-71

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garrick:

    您的示意图只有一半显示,您是否可以重新发布?

    如果SMBus未配置集线器,您能否确认SMBUSz针脚被拉高?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在导出和重命名以共享时匆忙抓取了错误的原理图文件。

    SMBUSZ现在被拉低。

    编辑:已更改为高拉力,现在可以工作。  非常感谢。