This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:用于两个端口的TUSB2036未知设备

Guru**** 2560230 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600343/tusb2036-tusb2036-unknown-device-for-two-ports

部件号:TUSB2036

当我们为主板通电并将上行端口连接到Windows 7笔记本电脑以对主板进行故障排除时,笔记本电脑会将USB集线器检测为通用集线器和未知设备。

如果有人愿意提供帮助,请附上示意图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB2036在OVRCUR/输入上没有内部上拉电阻器,需要这些电阻器。 您可以将OVRCUR端子绑定到Vcc。

    对于复位端子,我们建议使用 带有15Kohm上拉电阻和0.1uF电容器的RC电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然不起作用。请帮助我...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下载usbview实用程序以获取有关集线器和设备的更多信息。 选择左窗口中的项目将允许在右窗口中读取其描述符。 是否可以附加一些屏幕截图?  

    请分享更新的示意图,并告诉我该问题是否发生在不同的Windows系统中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附上了一个新的示意图。 

    和使用Windows 7 64位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    C17应直接连接到引脚4,以创建正确的被动重置电路。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JMMN
    很抱歉,我确实做到了。
    但我只是在示意图中犯了一个错误。
    感谢您的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dongjun

    确认时钟信号是否以正确的频率和 级别运行。

    能否发送示波器捕获,显示启动时的VCC,RST和XTAL?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为...
    6MHz XTAL的波形有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dongjun

    请在 通电时提供示波器捕获。 我 需要确认复位时间要求。

      

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路图中没有问题。

    但是 ,6M Hz未确认....

    我无法理解为什么它是异常的6Hz间壁波形

    晶体如何变得正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dongjun

    请提供晶体的数据表。 对于晶体调节电路,使用1.5kOhm电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是晶体的正常脉冲不会出现。

    暂停引脚处于高电压状态。

    如上图所示,原理图看起来不错。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果无论使用何种来源,时钟都会停止,这通常意味 着TUSB2036 将进入挂起状态。  发生这种情况时,暂停输出将会较高。  USB设备在总线不活动3毫秒后必须进入挂起模式,如果应用程序是嵌入式系统,则可能是由于通电重置计时问题导致的。 请提供通 电时的示波器捕获,显示Vcc和RST信号。

    此致