Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167, SN65C1168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65C1167 主题中讨论的其他部件: SN65C1168
大家好,
我的客户希望评估使用SN65C1167。
SPI匹配器至从属跟踪长度为18英寸。
请帮助回答这三个问题。
SN65C1167是否能够驱动18英寸长的硬盘? 需要两个芯片还是一个芯片?
www.ti.com/.../slyt441.pdf
2.应用手册第3页RF/CF不披露版本。 您是否为我的客户提供了更具体的参考设计?
3.此结构可以支持的SPI速度是多少?
谢谢!
SHH