This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:请求SN65C1167驱动功能支持

Guru**** 2929900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602371/sn65c1167-asking-for-the-sn65c1167-driving-capability-support

部件号:SN65C1167
主题中讨论的其他部件: SN65C1168

大家好,
我的客户希望评估使用SN65C1167。
SPI匹配器至从属跟踪长度为18英寸。

请帮助回答这三个问题。
SN65C1167是否能够驱动18英寸长的硬盘? 需要两个芯片还是一个芯片?
www.ti.com/.../slyt441.pdf
2.应用手册第3页RF/CF不披露版本。 您是否为我的客户提供了更具体的参考设计?

3.此结构可以支持的SPI速度是多少?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然RS-422可以正常工作,但对于18英寸的线路来说,它是过载的。

    请参阅比较总线解决方案(SLLA067)。 如果通用逻辑太弱或环境噪音很大,请考虑LVDS。

    SPI使用通用逻辑信号。 任何其他操作都需要一个发射器和一个接收器芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我同意Clemens的观点,即SPI接口可以直接驱动18英寸印刷电路板跟踪,而不需要差分转换,但我也可以确认这对SN65C1167器件来说不是问题。 您需要两个芯片-一个SN65C1167驱动信号,一个SN65C1168接收信号。 这些器件具有足够快的差分上升/下降时间,可支持高达20 Mbps的通信。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    Thansk。
    在www.ti.com/.../slyt441.pdf  中,应用手册第3页中有RF/CF。 但是,它不会透露这一荣誉。 您是否为我的客户提供了更具体的参考设计?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    这些组件构成可选的低通滤波器,可用于在需要时衰减高频噪声。 您需要设置这些组件,使角频率1/(2*PI*R*C)远高于正在传输的数据的频率。 您还应注意串联电阻值不足以衰减逻辑信号(因为此电阻和接收信号的设备的输入电阻之间形成了分压器)。

    常用方法是为这些部件配备电极片,但默认情况下,RF保持为0欧姆,CF未安装。 这样,如果噪音是一个问题,可以在以后对主板进行返工。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,
    谢谢。 我将与客户沟通。
    Thansk,
    SHH