This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR216A:屏幕上出现黑线

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599776/ds90cr216a-black-lines-on-screen

部件号:DS90CR216A.

我们正在使用 DS90CR216A  进行LVDS至RGB转换。 我们注意到屏幕上有两条黑线(绝缘胶带厚)。 不确定是什么导致了这种情况。 屏幕的正时信号正确。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    很多情况下,接收器不是问题的原因,而是观察到问题的位置。 为了帮助调试问题,需要在整个数据路径中提供信息:

    LVDS接收器的输入设备PN是什么?
    您是否具有时钟源的抖动特性? 这将是接收器的时钟输入。
    您使用的是什么时钟源? 您是否尝试过更改为干净时钟源? 结果如何?
    电缆的特征是什么? 您知道电缆的衰减/损耗吗?
    布局是否针对100欧姆差分阻抗进行了优化?
    该板是否针对印刷电路板布局中的高频进行了优化? 建议客户按照数据表第23页上的说明进行操作。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    线条是水平的还是垂直的? 如果出现位错误,我会预期黑线是水平的。

    您是否可以更换另一个部件以查看两条黑线是否消失?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您的回复,

    两个条带约为1英寸厚,由位于屏幕中央的1/2英寸空间隔开。 条带垂直。

    我们已经尝试了40种不同的屏幕和PCB,其中包含LVDS接收器,主机控制器和电缆。

    我们看到用于连接LVDS发射器(IMX6处理器)和DS90CR...的不同长度电缆(3M 1.4526万-EZ5B-xxx-02C)之间存在一定的相关性。 0.5 M电缆几乎总是出现故障,屏幕上会显示这些线条。 1M电缆间歇性故障。 2m电缆几乎不会出现故障

    我们已检查并相信传输的信号符合要求

    电缆阻抗为100±10Ω

    我们已将布局尽可能地复制到针对阻抗和长度匹配而优化的布线中

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    如果存在垂直线条,则表示在每个水平线条显示的同一位置存在错误。 我想知道是否存在某种接收器偏移量,这很难确定在整个系统中何时使用DS90CR216A。 在其他地方也可能对这一问题作出其他贡献。

    由于您发现2 m 电缆的性能比0.5 m 或1 m 的性能更好,请在DS90CR216A输入上探测100欧姆差动端接吗? 如果您获得一个数据通道和时钟通道的捕获,那就更好了。 这将告诉我们,当电缆长度改变时,是否会出现明显的性能下降。

    您可以发送电子邮件给我,电子邮件地址为dennis.wu@ti.com

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    您以前是否见过类似此问题(屏幕上出现黑色条纹)的内容。

    Brian