请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90CR216A. 我们正在使用 DS90CR216A 进行LVDS至RGB转换。 我们注意到屏幕上有两条黑线(绝缘胶带厚)。 不确定是什么导致了这种情况。 屏幕的正时信号正确。 如有任何帮助,我们将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用 DS90CR216A 进行LVDS至RGB转换。 我们注意到屏幕上有两条黑线(绝缘胶带厚)。 不确定是什么导致了这种情况。 屏幕的正时信号正确。 如有任何帮助,我们将不胜感激。
您好,Dennis,
感谢您的回复,
两个条带约为1英寸厚,由位于屏幕中央的1/2英寸空间隔开。 条带垂直。
我们已经尝试了40种不同的屏幕和PCB,其中包含LVDS接收器,主机控制器和电缆。
我们看到用于连接LVDS发射器(IMX6处理器)和DS90CR...的不同长度电缆(3M 1.4526万-EZ5B-xxx-02C)之间存在一定的相关性。 0.5 M电缆几乎总是出现故障,屏幕上会显示这些线条。 1M电缆间歇性故障。 2m电缆几乎不会出现故障
我们已检查并相信传输的信号符合要求
电缆阻抗为100±10Ω
我们已将布局尽可能地复制到针对阻抗和长度匹配而优化的布线中
Brian