This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1用作2个设备的交换机

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601338/ds90ub948-q1-ds90ub948-q1-as-a-switch-for-2-devices

部件号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB927Q-Q1

我的问题是,我们是否有2台设备作为视频链接至1个显示屏触摸组合模块,如下所示

 当I2C被触摸控制器占用到MPU时,我们如何控制DS90UB948-Q1的任一链路?

是否可以使用GPIO:开路低电平/有源高电平以控制DS90UB948-Q1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我是否可以使用GPIO通过DS90UB927Q-Q1进行串行化,以控制任一视频链路的DS90UB948-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配给应用程序人员查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    由于我们工作项目的紧急情况,我们的路线图中所剩时间不会较短,因此我们确实需要您的帮助。
    以下屏幕截图是从DS90UB948-Q1第64页/第67页中捕获的。 根据Register Map,它似乎可以是Switch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布格特,

    是的,结构图可以工作。 请注意以下两点:

    1. UB948可以接受主要输入(来自一个UB927)或第二个输入(来自另一个UB927),但显示面板不能同时显示UB927的两个输入;

    2. UB927和UB948 (及其远程I2C从属设备)之间的I2C通道可以通过背面通道链路正常工作。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steven
    感谢您的回复。 我只想确保"设备功能模式中的2通道FPD -链接III输入/单链路OpenLDI输出为
    为OpenLDI输出从2个输入中选择一个/为OpenLDI输出合并2个输入。 这是很好的不同。 前者意味着2条输入数据路径作为管道进入单个输出,后者意味着" 2条输入数据路径仅允许任一路径为输出"。 根据您对方框图的回答,我们现在可以肯定地将DS90UB948-Q1用作2台DS90UB927Q-Q1基础设备中任一台设备的交换机。

    这是我关于DS90UB948-第1季度的最后一个问题。 在数据表第6 - 7页中,如以下屏幕截图所示:

    GPIO5 ~ GPIO8_REG GPIO的寄存器只读/写GPIO引脚的用途是什么? 它们与MODE_SEL PIN有何不同?

    为了我了解MODE_SEL引脚用于如下所示的设备功能模式选择。 我对吗?

    如果我想控制DS90UB98-Q1,我应该使用GPIO5_REG ~ GPIO8_REG权限? 因为只有指定的GPIO才能够进行读/写寄存器?

    什么是port_sel ?Port_sel的针脚是什么?  

    与D_GPIO,GPIO和GPIO以及GPIO _REG有何不同?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明亮,
    抱歉,我无法清楚理解您的问题。请注意:
    1.如果您使用UB948的"2lanes+OpenLDI output",则必须使用具有2个通道输出的配对部件UB947或UB949;
    2.如果您使用2x UB927与UB948配对,则一次只能使用一个UB927。 2个UB927输出不能混合在一起。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您的答案与我的答案相同。

    我再次要求进行最终确认。

    因为我认为DS90UB948-Q1可以配置为2台DS90UB927Q-Q1设备的交换机,但经销商的FAE告诉我不能这样做。 根据您的答案以及我们的设计和数据表,我现在非常确定DS90UB98-Q1可以设置为Switch by Mode_Select和GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,请信任d/s :)

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven

    我的最后一个问题是:
    我是否可以通过927到948的GPIO链路使用PWM? 如果可以,是否有任何限制?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,请注意由于背信道限制而导致的PWM率。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么BCC限制是什么?如果我已经通过FPD链路III DS90UB948-Q1对主处理器和触摸控制器之间的链路使用I2C接口的BCC。 您对I2C / PWM速率设置有何建议? 注意此处是“No SPI BCC Enable (不启用SPI BCC)”或“I2S (I 仅GPIO / DGPIO / I2C / PWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮,

    一般而言,由于 背信道限制,它具有~10us不确定的传播延迟。因此,如果您正在设计PWM的可用脉冲,则需要小心。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven

    衷心感谢。 您的回答将有助于我们加快项目进度。