This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B可以传输数据速率

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602204/tusb2046b-tusb2046b-can-transfer-data-rate

部件号:TUSB2046B

大家好,

我发现 我们的TUSB2046B 无法以USB高速速率(480Mbps)传输数据。 我们是否有正确的部件,它有4个端口并支持480Mbps数据速率? 我发现我们的compitotor SMSC有正确的部件USB2541,这更适合我的客户的应用。 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    请推荐TUSB4041 4端口USB集线器。  

    此致,

    JMMN