请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB2046B 大家好,
我发现 我们的TUSB2046B 无法以USB高速速率(480Mbps)传输数据。 我们是否有正确的部件,它有4个端口并支持480Mbps数据速率? 我发现我们的compitotor SMSC有正确的部件USB2541,这更适合我的客户的应用。 谢谢
此致,
南方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我发现 我们的TUSB2046B 无法以USB高速速率(480Mbps)传输数据。 我们是否有正确的部件,它有4个端口并支持480Mbps数据速率? 我发现我们的compitotor SMSC有正确的部件USB2541,这更适合我的客户的应用。 谢谢
此致,
南方