大家好
您是否介意询问DP8.3867万IR?
数据表P114中描述了"在双电源模式下运行时,不需要耗材顺序。"。
我们的客户将使用以下电源顺序的DP8.3867万IR。
没问题吗?
。
RGMII I/F起动(MCU开)->Xsec (时滞,余量约为2秒)->2.5V ,1.1V开 -> 1.8V (PHY内部)开
<Paturn2>
1.1V接通,RGMII I/F起动(MCU接通) -> Xsec (时滞,余量约2秒) -> 2.5V接通-> 1.8V (PHY内部)接通
我们认为 这两种情况都是NG,因为 MAC I/F的绝对最大额定值是 –0.3 VDDIO + 0.3。
因此,这两种情况都超出了绝对最大额 定值。
此致,
松本博塔