This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:双电源模式下的电源顺序

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600465/dp83867ir-power-sequence-in-case-of-two-supply-mode

部件号:DP8.3867万IR

大家好

您是否介意询问DP8.3867万IR?

数据表P114中描述了"在双电源模式下运行时,不需要耗材顺序。"。
我们的客户将使用以下电源顺序的DP8.3867万IR。
没问题吗?


RGMII I/F起动(MCU开)->Xsec (时滞,余量约为2秒)->2.5V ,1.1V开 -> 1.8V (PHY内部)开  

<Paturn2>
1.1V接通,RGMII I/F起动(MCU接通) -> Xsec (时滞,余量约2秒) -> 2.5V接通-> 1.8V (PHY内部)接通  

我们认为 这两种情况都是NG,因为  MAC I/F的绝对最大额定值是 –0.3 VDDIO + 0.3。
因此,这两种情况都超出了绝对最大额 定值。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    MAC I/F上的最大额定值是–0.3 至VDDIO + 0.3 ,这是正确的

    如果MCU MAC I/F处于活动状态,则VDDIO应通电。

    VDDIO在2.5 V或1.1 V内核电压之前随时启动。 请向我展示VDDIO导轨在您的序列中的应用位置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    非常感谢您的回复。

    那么,是否可以与以下条件配合使用?


    VDDIO ON -> RGMII I/F START (MCU ON)->Xsec (时滞,余量约2秒)-> 2.5V,1.1V ON -> 1.8V (PHY内部) ON  

    <Paturn2>
    VDDIO ON -> 1.1V ON,RGMII I/F START (MCU ON) -> Xsec (延时,余量约2秒) -> 2.5V ON -> 1.8V (PHY内部) ON  

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    这两种模式都可以。 如果您遵循其中任一模式,则不会出现问题或损坏。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔