This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.063万:如何获取TIDA-0.063万? 还是其他? 我们正在设计USB PD端口(USB-A,USB-C)...

Guru**** 2609985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601231/tida-00630-how-do-we-obtain-a-tida-00630-or-something-else-we-are-designing-usb-pd-ports-usb-a-usb-c

部件号:Tida-0.063万

如何获取TIDA-0.063万?  还是其他?  我们正在设计USB PD端口(USB-A,USB-C)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您可以访问TI.com并搜索TIDA-0.063万。 单击第一个链接将带您进入:
    www.ti.com/.../TIDA-0.063万

    您计划如何使用PD端口? 您只需要TYPEA和TYPEC端口吗?
     
     
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经访问过该页面,这就是*为什么*我要问在哪里可以获得一个...

    我们正在创建一个需要支持USB-C (和USB-A) PD (供电)的产品,以便主动为连接的设备充电。  我们只提供电源,而不是主机USB。  与需要电源的设备进行无线通信。

    我们对USB-A PD很满意,但这看起来是一个很好的电路板,可以帮助我们完成这方面的工作,并帮助我们完成USB-C方面的工作,这对我们来说是新的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我明白了,谢谢您让我知道。

    TIDA-0.063万已过时。 TIDA-0.1234万已更新,是一个小得多的迷你DK。 可在下面找到此链接。

    谢谢