请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.063万
如何获取TIDA-0.063万? 还是其他? 我们正在设计USB PD端口(USB-A,USB-C)...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:Tida-0.063万
如何获取TIDA-0.063万? 还是其他? 我们正在设计USB PD端口(USB-A,USB-C)...
您好,Steve,
您可以访问TI.com并搜索TIDA-0.063万。 单击第一个链接将带您进入:
www.ti.com/.../TIDA-0.063万
您计划如何使用PD端口? 您只需要TYPEA和TYPEC端口吗?
谢谢
我已经访问过该页面,这就是*为什么*我要问在哪里可以获得一个...
我们正在创建一个需要支持USB-C (和USB-A) PD (供电)的产品,以便主动为连接的设备充电。 我们只提供电源,而不是主机USB。 与需要电源的设备进行无线通信。
我们对USB-A PD很满意,但这看起来是一个很好的电路板,可以帮助我们完成这方面的工作,并帮助我们完成USB-C方面的工作,这对我们来说是新的...