This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:支持SGMII到RGMII的转换

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601510/dp83867is-support-for-sgmii-to-rgmii-and-vice-versa-conversion

部件号:DP8.3867万IS
主题中讨论的其他部件: AM3354

大家好,

我尝试将SGMII信号与Sitara AM3354配合使用,但就我们在数据表中找到的内容而言,它只有RGMII。 DP8.3867万IS是否具有使其充当SGMII和RGMII之间转换器的功能? 如果没有,您是否有TI芯片解决此问题的方法? 我知道Marvell公司有一个芯片可以进行这种转换,但我正在尝试使用一个较小的部件列表,所以如果我能在这种情况下使用DP8.3867万IS,那将是非常棒的。 如果没有,我很乐意接受任何建议,即使是更多的建议。

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我们没有TI提供的SGMII到RGMII桥接器。

    如果您需要SGMII至RGMII,则必须使用2个DP8.3867万IS设备执行此操作。 如果它们位于同一PCB上,您可以在它们之间使用单个变压器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这也是我的想法,感谢您的确认。

    尼克