请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS 主题中讨论的其他部件: AM3354
大家好,
我尝试将SGMII信号与Sitara AM3354配合使用,但就我们在数据表中找到的内容而言,它只有RGMII。 DP8.3867万IS是否具有使其充当SGMII和RGMII之间转换器的功能? 如果没有,您是否有TI芯片解决此问题的方法? 我知道Marvell公司有一个芯片可以进行这种转换,但我正在尝试使用一个较小的部件列表,所以如果我能在这种情况下使用DP8.3867万IS,那将是非常棒的。 如果没有,我很乐意接受任何建议,即使是更多的建议。
尼克