请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IRPAP
您好,
我在 设计中使用DP8.3867万IRPAP设备。
最初的计划是为MII/GMII/RGMII制定 的,但后来的要求更改为RMII/RGMII。
是否有支持RMII 和 RGMII(GbE)的PHY?
我找到了一些设备,但它仅支持100BaseT。
据我所知,在RGMII模式下,125MHz GTX CLK由MAC发送到PHY。
请回答以下问题,了解仅在RGMII模式下使用DP8.3867万IRPAP的情况。
1)我是否需要将任何晶体连接到clock_out和clock_in针?
2)由于来自MAC的时钟将连接到GTX CLK引脚, 我是否可以让TX_CLK引脚保持打开状态?
3)在RGMII模式下,GTX CLK是否会将频率更改为25MHz和2.5MHz以使其在100BaseT和10baseT下工作?
4) CLK_OUT引脚的确切用例是什么?