This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IRPAP-EVM:DP8.3867万IRPAP中的GTX和TX_CLK用法

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600310/dp83867irpap-evm-gtx_clk-and-tx_clk-usage-in-dp83867irpap

部件号:DP8.3867万IRPAP

您好,

我在  设计中使用DP8.3867万IRPAP设备。

最初的计划是为MII/GMII/RGMII制定 的,但后来的要求更改为RMII/RGMII。

是否有支持RMII 和 RGMII(GbE)的PHY?

我找到了一些设备,但它仅支持100BaseT。

据我所知,在RGMII模式下,125MHz GTX CLK由MAC发送到PHY。

请回答以下问题,了解仅在RGMII模式下使用DP8.3867万IRPAP的情况。

1)我是否需要将任何晶体连接到clock_out和clock_in针?

2)由于来自MAC的时钟将连接到GTX CLK引脚, 我是否可以让TX_CLK引脚保持打开状态?

3)在RGMII模式下,GTX CLK是否会将频率更改为25MHz和2.5MHz以使其在100BaseT和10baseT下工作?

4) CLK_OUT引脚的确切用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanu:

    如果您仅使用RGMII模式,我建议使用48引脚封装中的DP8.3867万IRRGZ。 此设备的面积更小,功耗更低,成本更低。

    在RGMII模式下使用DP8.3867万IR时,请查看我对您问题的回答:
    1)我是否需要将任何晶体连接到clock_out和clock_in针?
    必须将25 MHz晶体连接到XI和XO引脚。 请参阅DP8.3867万E RGMII EVM: www.ti.com/.../dp8.3867万ergz-r-evm

    2)由于来自MAC的时钟将连接到GTX CLK引脚,我是否可以让TX_CLK引脚保持打开状态?
    是的。

    3)在RGMII模式下,GTX CLK是否会将频率更改为25MHz和2.5MHz以使其在100BaseT和10baseT下工作?
    是的。 在RGMII模式下,两个时钟的频率均为每速率以下。
    1000m = 125 MHz
    100M = 25 MHz
    10m = 2.5 MHz

    4) CLK_OUT引脚的确切用例是什么?
    CLK_OUT引脚用于为另一个DP8.3867万提供25 MHz参考。 这使工程师可以使用1个晶体来提供2个或更多DP8.3867万的参考。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rob Rodrigues的回复。

    1) TI是否有任何PHY支持RMII和RGMII(GbE)?
    2)在RGMII模式下如何使用25MHz晶体时钟?
    3)是否必须使用GPIO 0和GPIO 1??

    此致,
    Shanu V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanu:

    1) TI是否有任何PHY支持RMII和RGMII(GbE)?
    支持RMII和RGMII是不常见的,因为RMII不是1G接口。 RGMII支持1.01万,1000的速度
    2)在RGMII模式下如何使用25MHz晶体时钟?
    25 MHz晶体用于创建DP8.3867万的所有内部时钟。 这包括电缆的125 MHz传输时钟以及RGMII的125 MHz时钟。
    3)是否必须使用GPIO 0和GPIO 1??


    此致,