This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:RGMII RX_CLK &TX_CLK内部延迟

Guru**** 2611205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600164/dp83822h-rgmii-rx_clk-tx_clk-internal-delay

部件号:DP8.3822万H


在DP8.3822万数据表中,它指出芯片可为TX_CLK和RX_CLK添加延迟,以确保RGMII正常运行。

在表37中,它指出与数据相关的内部延迟为3.5纳秒。  当行业标准为1.5ns延迟时,为什么延迟为3.5ns?

是因为设备的额定功率仅为10/100,所以延迟会更大吗?  

 

是否有选择替代延迟值的方法?  大多数其它PHY都可以选择从0.2ns到1.0ns到3.5ns的不同增量。

 

如果我不使用内部延迟,您是否建议在每个时钟跟踪中添加10英寸的跟踪(板延迟~160ps/in),以实现仅1.5ns的延迟?

 

谢谢!


MZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    在1000M模式下使用设备时,1.5 ns是标准配置。

    由于DP8.3822万设备仅为100m,时钟周期非常长,将延迟设置为接近所需的1 ns最小su / hold时间会带来不必要的风险。

    3.5 ns为您提供了大量利润,不会有显著降低其他待机时间的风险。

    3.5 ns延迟是否是您的设计中的一个问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的MAC基于10/100/1000设计,要求满足千兆位速度。  很难从另一家供应商获得有关仅以10/100速度运行的直接信息。  所以,是的,现在3.5ns是一个问题。

    MZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,

    DP8.3822万延迟固定为3.5 ns。 基于上述原因,我认为这不是一个在100M上运行的MAC的问题。 希望您的MAC供应商能够确认。

    此致,