This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:低侧测试模式

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600491/tlk10232-low-side-test-patterns

部件号:TLK1.0232万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0034万

大家好,

我的客户希望使用内部模式生成器和TLK1.0232万的检查器来测试低侧信号完整性。 但它们的FPGA似乎不允许简单回送(回送通道包含8b10b编码器和解码器)。 然后,我需要澄清以下几点,建议在低侧使用合适的SI测试方法。

1. LS模式发生器的PRBS信号输出是否也已编码8b10b?
2.是否有任何测试信号可以正确通过8b10b编码器和解码器?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi:

    LS Gen测试模式生成的模式不是8b/10b编码,因此无法通过设备的数据路径进行编码。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    让我再次检查我的第二个问题。

    CJPAT和CJPAT的编码方式是8b10b吗?

    根据下面的文档,它说明这些模式是XAUI特定的模式,因此我们希望这些模式可以通过8b/10b块而不会出现任何问题。

    采用TLK1.0034万和TLK1.0232万的10GBASE-KR链路优化
    www.ti.com/.../slla351.pdf

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi-San,

    CJPAT模式符合8b/10b编码规则,这就是建议将此模式用于XAUI的原因。

    此致,
    路易斯