请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1.0232万 主题中讨论的其他部件: TLK1.0034万
大家好,
我的客户希望使用内部模式生成器和TLK1.0232万的检查器来测试低侧信号完整性。 但它们的FPGA似乎不允许简单回送(回送通道包含8b10b编码器和解码器)。 然后,我需要澄清以下几点,建议在低侧使用合适的SI测试方法。
1. LS模式发生器的PRBS信号输出是否也已编码8b10b?
2.是否有任何测试信号可以正确通过8b10b编码器和解码器?
此致,
Takashi Onawa