Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
主题中讨论的其他部件: TUSB320
我正在设计一款可实现USB C插座的产品。 我的要求如下:
- 由USB C插座的USB总线(5V)供电
- 需要处理3A电流
- 需要支持USB 2.0 ,3.0 或3.1 USB协议才能与设备通信
- 不同类型的电缆可从PC插入设备(A到C,C到C等)
我仍在学习USB C协议和供电规格。 从TPS2.5741万器件中可以看出,它应该能够处理我需要的规格。 我主要关心的是PC的USB A到C电缆。 如果我将USB A到C电缆从PC上的USB 2.0 端口插入此设备,它是否能够处理3A电流?