This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5741万:这是否可以从USB总线为3A电路提供5V电源?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599899/tps25741-can-this-power-a-3a-circuit-at-5v-from-the-usb-bus

部件号:TPS2.5741万
主题中讨论的其他部件: TUSB320

我正在设计一款可实现USB C插座的产品。 我的要求如下:

  • 由USB C插座的USB总线(5V)供电
  • 需要处理3A电流
  • 需要支持USB 2.0 ,3.0 或3.1 USB协议才能与设备通信
  • 不同类型的电缆可从PC插入设备(A到C,C到C等)

我仍在学习USB C协议和供电规格。 从TPS2.5741万器件中可以看出,它应该能够处理我需要的规格。 我主要关心的是PC的USB A到C电缆。 如果我将USB A到C电缆从PC上的USB 2.0 端口插入此设备,它是否能够处理3A电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我目前正在研究这件事,并将尽快回复您。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    为了澄清,从电源角色的角度来看,您的笔记本电脑是否将成为源设备,设备是否将成为接收器?

    我之所以提出这个问题,是因为TPS2.5741万是充当DFP的源端口控制器。 因此,TPS2.5741万不能由VBUS(5V)通过USB C插座供电。 TPS2.5741万需要由电源模块供电,然后连接的任何汇电都可以由VBUS (5V)供电。  

    此外,TPS2.5741万仅使用USB PD 2.0 协议进行通信,从不接触D+/D-线。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    您回答正确。 笔记本电脑/PC将是源,PCB将是散热器。 我没有意识到这只是一个来源。 您是否有源产品可以做到这一点? 还是有可能呢?

    至于D+/D-线,它们将会转至其它位置与PCB上的设备进行通信。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    如果您正在寻找一个接收器设备,那么我建议您看看TUSB320。 它允许TUSB320的不同模式配置为DFP,UFP或DRP。 TUSB320还能满足3A电流要求。

    此致,

    Jimmy Hua

    如果我回答了您满意的问题,请考虑选中"验证答案"按钮。