This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:模式1和2

Guru**** 2613185 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599883/tusb320-mode-1-and-2

部件号:TUSB320

您好,

我们在设计中使用TUSB320,并以两种不同的模式(1和2)操作IC。

模式1将其用作独立控制器,通过接地端口引脚(3)和ADDR引脚(5)浮动来配置UFP以禁用I2C。
设备未通电,他们将USB C型电缆插入设备。 控制器识别当前通告,
如果中电流或高电流,针脚7 (OUT1)应输出低电流,如果低电流,针脚7应输出高电流。 我们正在使用它来启用我们的电池充电器。 在设备电源关闭的情况下为电池充电。

模式2当装置通过I2C接通电源时,TUSB320将进入双角色模式。 当我们看到连接事件时,我们将读取 地址09位6和7,以确定设备是UFP还是DFP。 我们希望将此端口作为旧版OTG运行。

问题:

  • 如果电池电量耗尽,TUSB320是否可以在模式1中支持此功能?
  • 我们是否可以在不进行I2C初始化的情况下独立运行IC?
  • IC是否可以在模式2下在传统OTG中运行?
  • 如果我将A型到C型电缆连接到实验室顶部(应该是低电流端口),我会看到OUT1引脚7变为高电流。 如果连接到USB端口,则该设置为高。  这是否是正确的行为

谢谢,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    感谢您与我们联系。
    1. TUSB320支持电池电量耗尽模式,并在没有Vdd时在CC针脚上显示Rd。 请参阅数据表第7.3 3节,了解有关如何准确实现此目标的更多详细信息
    2. TUSB320仅支持GPIO配置,请注意,在此模式下,输出处仅表示初始电流通告
    3. TUSB320可与OTG控制器结合使用,ID引脚可用于确定DFP或UFP (有关详细信息,请参阅数据表的8.2 第1节中DRP的典型应用)
    4.如果这是指插入计算机(A侧)的TypeA型C适配器,并且C侧连接到EVM,那么OUT1将会高,因为它会检测到VBus和一条CC线路被拉高 (有关传统适配器的结构图,请参阅数据表部分7.1。1.3)

    如果您还有其他问题,请告诉我,如果您的问题得到解答,请单击验证答案。

    此致
    Cevin