Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599883/tusb320-mode-1-and-2
部件号:TUSB320您好,
我们在设计中使用TUSB320,并以两种不同的模式(1和2)操作IC。
模式1将其用作独立控制器,通过接地端口引脚(3)和ADDR引脚(5)浮动来配置UFP以禁用I2C。
设备未通电,他们将USB C型电缆插入设备。 控制器识别当前通告,
如果中电流或高电流,针脚7 (OUT1)应输出低电流,如果低电流,针脚7应输出高电流。 我们正在使用它来启用我们的电池充电器。 在设备电源关闭的情况下为电池充电。
模式2当装置通过I2C接通电源时,TUSB320将进入双角色模式。 当我们看到连接事件时,我们将读取 地址09位6和7,以确定设备是UFP还是DFP。 我们希望将此端口作为旧版OTG运行。
问题:
- 如果电池电量耗尽,TUSB320是否可以在模式1中支持此功能?
- 我们是否可以在不进行I2C初始化的情况下独立运行IC?
- IC是否可以在模式2下在传统OTG中运行?
- 如果我将A型到C型电缆连接到实验室顶部(应该是低电流端口),我会看到OUT1引脚7变为高电流。 如果连接到USB端口,则该设置为高。 这是否是正确的行为
谢谢,Keith