Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS80PCI102 尊敬的各位:
您能否教授此设备的采用示例?
在大多数情况下,此设备是否同时用于主板和子板? 还是仅在一侧使用?
此设备 可使用多长时间?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102
尊敬的各位:
您能否教授此设备的采用示例?
在大多数情况下,此设备是否同时用于主板和子板? 还是仅在一侧使用?
此设备 可使用多长时间?
此致,
你(们)好
此设备通常用于“主机”和“端点”或“交换机”之间的PCI Express应用程序。 我们建议在链路中放置一个DS80PCI102,串联使用多个DS80PCI102设备会使信号调谐或编程变得非常困难。
通常,设备安装在子板上,但可以放置在主板上。
DS80PCI102可用于通过~ 30 dB的衰减补偿PCIe链路。 对于以8 Gbps运行的PCIe Gen3,其FR4的长度可能超过30英寸。
此致,
李