This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:此设备的使用示例

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599724/ds80pci102-usage-example-of-this-device

部件号:DS80PCI102

尊敬的各位:

您能否教授此设备的采用示例?

在大多数情况下,此设备是否同时用于主板和子板? 还是仅在一侧使用?

 此设备 可使用多长时间?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此设备通常用于“主机”和“端点”或“交换机”之间的PCI Express应用程序。  我们建议在链路中放置一个DS80PCI102,串联使用多个DS80PCI102设备会使信号调谐或编程变得非常困难。

    通常,设备安装在子板上,但可以放置在主板上。

    DS80PCI102可用于通过~ 30 dB的衰减补偿PCIe链路。  对于以8 Gbps运行的PCIe Gen3,其FR4的长度可能超过30英寸。

    此致,