请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB934-Q1 主题中讨论的其他部件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好EFL团队:
我的客户 从TI网站上获得了934的IBIS型号,但似乎出了问题。 当他们运行模拟时,他们发现FAST模型的过渡存在一些延迟(见下文)。 您能帮 您解释一下吗? 此外,“csis_1p8”模型的标准负载如下面的代码片段所述,这似乎与数据表不一致(CREF为8pF)。 此模型中应包含的正确标准载荷参数(CREF和Rref)是什么?
谢谢
Eric Mitchell