This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90UB934-Q1:DS90UB934-Q1 IBIS模型

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618965/tina-spice-ds90ub934-q1-ds90ub934-q1-ibis-model

部件号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好EFL团队:


我的客户 从TI网站上获得了934的IBIS型号,但似乎出了问题。 当他们运行模拟时,他们发现FAST模型的过渡存在一些延迟(见下文)。 您能帮 您解释一下吗? 此外,“csis_1p8”模型的标准负载如下面的代码片段所述,这似乎与数据表不一致(CREF为8pF)。 此模型中应包含的正确标准载荷参数(CREF和Rref)是什么?

 

 

谢谢

Eric Mitchell

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    我看不到片段。  您可能需要将其放入zip文件中,然后将其插入帖子。

    此致,
    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这个。 我已将其附在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFL团队,

    我附上了图片,请就该客户问题联系我们吗?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我已将问题转发给宜必思建模团队。 我会在收到他们的消息后向您提供最新信息。

    此致,
    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    根据离线电子邮件,结论是您报告的问题需要更新ibis型号。 我们已要求建模团队解决此问题,并将更正后的模型上传到网络。 更新的模型可能需要2-3周才能在网上发布。

    此致,
    达沃尔