This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2412:DS92LV2411 - DS92LV2412通信问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412, DS92LV2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614935/ds92lv2412-ds92lv2411---ds92lv2412-communication-problem

部件号:DS92LV2412
主题中讨论的其他部件: DS92LV2411

您好,

我在    一个PCB上有一个DS92LV2411和一个DS92LV2412,它们在BIST模式下正常工作,并且在2411的输入端有静态信号。
当应用大约10kHz的信号时,2412将失去PLL锁定状态。
2411的时钟频率为5MHz,所有带式引脚均为0,VDD和PDB的启动延迟为200ms,以便正确检测配置。
所有电源电压均被阻断,测得的纹波大约为5mV。

谢谢

Mario  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mario:

    为了熟悉您的设置,DS92LV2411和DS92LV2412之间的传输介质和距离是多少? 您是否还可以确认您在BIST和正常操作中使用相同的5 MHz时钟?

    当您应用10kHz信号时,DS92LV2412是否达到锁定状态? 此设备应自动尝试锁定传入的数据。 您是否能够观察DS92LV2412输入端的信号完整性? 此时测得的抖动是多少?

    您是否还能确认您的VDD斜坡符合数据表中有关斜升速度超过1.5ms的要求?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞洛,

    设备之间的链路是光纤(两者之间的差分-单端收发器)。
    现在与串行100nF双绞线连接,长度~20 cm ,行为无变化。

    始终连接5 MHz晶体,启用BIST时也是如此。

    当应用100Hz至200kHz的频率时,DS92LV2412会锁定一段时间,并在几毫秒后失去链路。
    传球和锁闪烁。

    VDD在0V至1.8V之间大约1毫秒内斜坡3.3 VDDIO需要2.8毫秒,但PDB和VDD之间的差值为200毫秒。
    因此根据注释1),应该可以。

    这是在Din2上100kHz输入信号的2412输入处测量的信号。

    我对连接到波形发生器的2411的OSC针脚进行了一些测试,以调整不同的时钟。  
    在将时钟提高到6MHz以上后,链路开始工作:-)
    n´t我不知道为什么,在5MHz时钟和100kHz数据输入时是否存在混叠或采样不足的现象?

    此致

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mario:

    当设备处于BIST模式而未应用任何信号/频率时,您是否看到高通电引脚? 请按照8.3 3进行BIST测试。

    是否有理由在Din2上应用信号(100-200kHz)?

    是否可以转发系统结构图?

    我建议在系统上检查以下内容...

    电源噪音
    LVCMOS输入–过冲,下冲
    串行数据眼的质量
    输入PCLK的质量

    此致,
    Dennis