TI支持团队,您好!
调试TUSB1310A设计时遇到问题。 首先,我想测量PCLK。 因此,我启动了系统,然后PCLK为250 MHz。 但根据您的记录,时钟为900 mV /- 100 mV。 这是否正确? 在我找到的文档中,时钟应符合LVCMOS18标准。 您知道吗?问题出在哪里?
几分钟后,PCLK以如下方式变得不稳定:时钟在150 µs时“稳定”,如最初所述(250 MHz,900 mV /- 100 mV),而在50 µs时,时钟为高(1.8V)。 这是定期进行的。 因此,150 µs的“稳定”部分跟随50 µs的高部分,依此类推:
以下是示意图:
DIP开关的使用方式如下:
S1–1 ->开
S1–2 ->关闭
S1–3 ->开
S1–4 ->关闭
S2–1..8 ->关闭
S2–9 ->开
S2–10 ->关闭
连接到第3页的所有信号都连接到FPGA。 FPGA中的信号通过以下方式连接:
USB3_USB3_1_POWER_DOWN0 <='0';
USB3_USB3_1_RESETN <='1';
USB3_USB3_1_OUT启用 <='1';
USB3_USB3_1_NEN_P5V0_OUT <='0';
一个主板上有2个TUSB1310A芯片。 两个芯片显示相同的行为。
谢谢,此致
Michael