This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:TUSB1310A:PCLK的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617746/tusb1310a-tusb1310a-issue-with-pclk

部件号:TUSB1310A

TI支持团队,您好!

调试TUSB1310A设计时遇到问题。 首先,我想测量PCLK。 因此,我启动了系统,然后PCLK为250 MHz。 但根据您的记录,时钟为900 mV /- 100 mV。 这是否正确? 在我找到的文档中,时钟应符合LVCMOS18标准。 您知道吗?问题出在哪里?


几分钟后,PCLK以如下方式变得不稳定:时钟在150 µs时“稳定”,如最初所述(250 MHz,900 mV /- 100 mV),而在50 µs时,时钟为高(1.8V)。 这是定期进行的。 因此,150 µs的“稳定”部分跟随50 µs的高部分,依此类推:

以下是示意图:

DIP开关的使用方式如下:

S1–1 ->开

S1–2 ->关闭

S1–3 ->开

S1–4 ->关闭

 

S2–1..8 ->关闭

S2–9 ->开

S2–10 ->关闭

 

连接到第3页的所有信号都连接到FPGA。 FPGA中的信号通过以下方式连接:

USB3_USB3_1_POWER_DOWN0 <='0';

USB3_USB3_1_RESETN      <='1';

USB3_USB3_1_OUT启用  <='1';

USB3_USB3_1_NEN_P5V0_OUT <='0';

 

一个主板上有2个TUSB1310A芯片。 两个芯片显示相同的行为。  


谢谢,此致
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如何设置SSC_DIS针脚? 如果是低电平,您可以将其设置为高电平吗?
    这两个TUSB1310A是否与相同的FPGA并行连接?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SSC_DIS低。 我将其设置为高(上拉)并得到完全相同的行为:

    这意味着,TUSB1310A中有2个在板上,并单独连接到FPGA。 两个TUSB1310A之间没有共享信号。

    可能还有另一个绑带销设为错误值?  

    谢谢,此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这件事是否有任何消息?  

    我们仍然陷入困境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉耽误时间,我将与设计师讨论此事,我应该在本周内获得更多反馈。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有一个关于SSC_DIS引脚和晶体频率之间关系的勘误表。
    根据勘误表,如果启用SSC,则必须使用40MHz,如果禁用SSC,则必须使用其他频率。
    我知道您使用的是启用SSC的40MHz,这似乎是正确的,只是仔细检查一下,您是否可以使用20,25或30MHz并且禁用SSC?
    您是否能够捕获所有管道信号的逻辑捕获?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设备中找不到任何会使PCLK表现如此的东西。 我们过去也没有看到过这种情况。

    您尝试过多少个设备/主板后发现了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    我不能更换主板上的晶体。 但我不认为问题就在这里,因为我能够测量晶体的40 MHz时钟。

     

    我没有在管道接口上发送任何数据。 我认为时钟运行时没有在此接口上发送数据?

     

    这里只有一个板,上面有两个设备。

     

    哪些信号必须存在,它们必须处于哪种状态,我可以看到时钟在运行?

    谢谢,此致

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否就最后一个问题进一步阐述? 您是指通电时管道信号的状态吗?
    此外,示波器捕获显示"40.08MHz",但是,如果我看光标和频率的时间增量是25MHz,您能否仔细检查并确保频率与REFCLKSEL[1:0]配置相匹配?
    请禁用扩频时钟。
    您是否能够完成任何管道通信? 如果是,您能否发送管道信号的逻辑捕获?
    您是否可以指定在每个配置引脚上安装上拉还是下拉?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是一般的信号和他们应该看到时钟运行的状态。 启动时必须存在哪组信号才能看到时钟运行。

     

    示波器显示40.08 MHz是因为我捕获的时间不足以计算正确的频率。 时钟为40.00 MHz。 REFCLKSEL引脚有上拉。 请参阅螺纹开始处随附的示意图。

     

    扩展频谱已禁用。 SSC_DIS有外部上拉。

     

    目前我没有使用管道接口。 我没有IP核心可以使用它。

     

    我在所附的示意图中提到了有关螺纹开始处的上拉和下拉信息。 如果引脚连接到DIP开关,我已发送有关DIP开关设置的信息。

    我在复位信号中添加了下拉功能,并延迟了它,以便以正确的方式对带式引脚进行采样。 但在任何时候(与我的第一个帖子相比),我都看到任何时候都没有时钟。 我还将重置信号切换为大约1 Hz的频率。 但是,即使设置或释放了重置,也没有任何时钟。

    你有什么新想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 PLL可能实际上未锁定。

    您能否与我们分享通电顺序和重置顺序,以确保通电时间正确,从而确保PLL锁定。

    祝您成功