This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:信号线上的ESD保护IC

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, TPD2E009, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614578/ds80pci402-esd-protection-ic-on-signal-line

部件号:DS80PCI402
主题中讨论的其他部件: TPD2E009ESD122

您好,

我的客户正在使用DS80PCI402。
客户主板在DS80PCI402的输入线路上具有ESD保护IC。
请参阅以下内容。
客户使用TPD2E009。 这会影响信号质量吗?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    ESD保护IC将因寄生电容而影响信号完整性。

    如果您必须为高达8 Gbps的PCIe Gen-3应用使用ESD保护二极管,请使用负载电容器小于0.3pF的ESD设备。 我认为更合适的ESD器件是ESD122,它在TPD2E009中具有0.2 pF寄生电容,而不是0.7 - 0.9 pF。

    但请注意,如果您仅通过图中所示的1 Mbps信号,则TPD2E009应该合适。


    谢谢!

    Michael