您好,
我有三个问题。
我的客户希望从FMEA的角度了解UCC2.152万在下一模式中的行为。
第一
脉冲同时无意输入到INA和INB时的行为。
以下conditoin为:
Disable (禁用)为Low (低)或保持打开
DT保持打开状态或使用RDT进行编程
此时,任何一个输出都在 内部传播延迟时即时处于高电平状态, 之后 ,两个输出 都将变成低电平。
正确吗?
在这种情况下,请告诉我输出变为高的时间的定义。
例如,由于outa和 OUTB之间的传播延迟差异,输出变得较高。
如果输入完全同时,则假定为该值。
2号
当DT对地短路时会发生什么情况?
・死机时间将为零,但它正常工作
・它不能正常工作。
例如,两个输出都保持低。
3号
NC引脚是否未连接到IC中的任何其他内部节点?
我想 知道这些NC引脚是否与外部的其他节点短路,但IC操作没有问题。
不能假定一个NC引脚可以同时对两个节点短路,也不能假定两个NC引脚同时对另一个节点短路。
此致,
Tomoaki Yoshida