This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如何用ROM刻录机将farmware写入Flash

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619634/tusb9261-how-to-write-farmware-to-flash-by-rom-writer

部件号:TUSB9261

大家好。

我的客户想用ROM刻录机将农具写入闪存。
我的客户将十六进制文件写入闪存,但 无法写入。

所以 ,你能帮我写一个ROM刻录器的传真软件吗?

此致,
Sho  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

      我们在TUSB9261产品文件夹中提供的固件文件仅是编译固件源代码所产生的二进制文件。

    如《TUSB926x Flash刻录机用户指南》中所述,设备需要编程其他数据(USB描述符,数据标识符和校验和)。

    当使用TUSB926x FlashBurner GUI时,该数据会自动添加和编程,但是,当您使用外部闪存编程工具时,该工具也可以生成完整的图像,其中包含这些情况下的所有必要数据。

    有关如何执行此操作的详细信息,请参阅 “4.8 - Exporting the Firmware Data to a File (将固件数据导出到文件)”部分的“TUSB926x FlashBurner User's Guide (TUSB926x FlashBurner用户指南)”

    如果答案是您的问题,请单击绿色按钮。

    此致,

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jorge先生。

    我有一个关于将固件数据导出到文件的问题。

    如果我通过4.8 部分中的操作创建了完整的映像文件(*.bin或*.hex),我是否可以使用闪存刻录机查看该文件的校验和值?

    我将使用外部闪存编程器将程序写入闪存。

    当时,我需要检查闪存编程器显示的校验和是否与原始校验和相同。

    感谢你的帮助。
    最好的餐厅,奥罗比安科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orobianco,

    FlashBurner GUI没有显示计算的校验和的功能

    请注意,将生成两个不同的校验和并将其编程到SPI闪存中。 USB描述符部分有一个校验和,固件数据有另一个校验和。

    您可以检查生成的二进制文件以查看校验和值。

    有关 校验和位置的详细信息,请参阅TUSB926x FlashBurner用户指南中的3.1 部分。

    此致,

    豪尔赫