大家好。
我的客户想用ROM刻录机将农具写入闪存。
我的客户将十六进制文件写入闪存,但 无法写入。
所以 ,你能帮我写一个ROM刻录器的传真软件吗?
此致,
Sho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sho,您好!
我们在TUSB9261产品文件夹中提供的固件文件仅是编译固件源代码所产生的二进制文件。
如《TUSB926x Flash刻录机用户指南》中所述,设备需要编程其他数据(USB描述符,数据标识符和校验和)。
当使用TUSB926x FlashBurner GUI时,该数据会自动添加和编程,但是,当您使用外部闪存编程工具时,该工具也可以生成完整的图像,其中包含这些情况下的所有必要数据。
有关如何执行此操作的详细信息,请参阅 “4.8 - Exporting the Firmware Data to a File (将固件数据导出到文件)”部分的“TUSB926x FlashBurner User's Guide (TUSB926x FlashBurner用户指南)”
如果答案是您的问题,请单击绿色按钮。
此致,
豪尔赫