请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3822万I 主题中讨论的其他部件:TLK105
尊敬的专家:
我的客户在TLK105上遇到问题。
在电源 关闭时 ,链路脉冲被反射到Tx,然后在集线器上发生错误识别。
TLKxxx有时会发生这种情况。
根据下面列出的POST,DP8.3822万可能会得到改进。
如果是,您是否有任何链路脉冲反射数据。
这对客户来说是一个好消息,我可以建议客户更改为DP8.3822万。
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一