This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:链路脉冲回路

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621540/dp83822i-link-pulse-return

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TLK105

尊敬的专家:

我的客户在TLK105上遇到问题。

在电源 关闭时 ,链路脉冲被反射到Tx,然后在集线器上发生错误识别。

TLKxxx有时会发生这种情况。

 

根据下面列出的POST,DP8.3822万可能会得到改进。

如果是,您是否有任何链路脉冲反射数据。

这对客户来说是一个好消息,我可以建议客户更改为DP8.3822万。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,

    是的,DP8.3822万解决了此特定问题。 您可以客户使用DP8.3822万 EVM进行测试和确认。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您的回复。

    我知道问题已解决。

     客户想确认 问题在DP8.3822万中已得到解决。  

    您能否 提供一些反思文档。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,

    您能帮助您查找哪种类型的文档吗?

    鉴于这是一个功能问题,并且容易重现,客户可以在DP8.3822万 EVM上尝试使用它,以确认问题已得到解决。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!

    感谢您的回复。

    我同意你的评论。

    但客户需要向最终客户解释问题解决的原因。

    我认为DP8.3822万的隔离功能的开发目的是改进TLK1xx。
    请告诉您该设备的改进情况和改进程度。
    它的设计价值也不错。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新一山,

    这是TLK105设备电路内部和功能问题。 在设计DP8.3822万时,确保采取适当的设计措施来解决此问题。 在设备验证过程中测试了使用案例,发现其正常。

    如果有此主题的进一步讨论,请直接发送邮件给我。

    此致,

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您的回复。

    我知道,我尝试修复您的信息。

    如果需要其他支持,我会向您咨询。

    您能否发回我的电子邮件地址?

    inoue@fujiele.co.jp

    此致,

    信一