This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1225万A:UCC2.1225万问题。

Guru**** 2930280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621266/ucc21225a-ucc21225-question

部件号:UCC2.1225万A
主题中讨论的其他部件:UCC2.7211万

你好。

我正在评估UCC2.1225万,我有一个问题。

请检查随附的文档

谢谢你。

e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-UCC2.1225万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi:
    我是TI的一名应用工程师,将努力回答您的问题和顾虑。 在您在功率点显示的电路图中,我观察到半桥MOSFET配置的类似行为。 当两个驱动器输出均为低电平时,高侧和低侧MOSFET关闭,SW节点基本打开或高阻抗。 如果没有负载连接,或没有动力传动系连接到SW节点,则在两个MOSFET关闭时,此节点将具有高电阻。 有一条从VDD经过启动二极管到充电CBOOT的路径,该路径提供到交换机节点的电流路径。 当SW节点被拉低时,CBOOT上的电压被充电。
    如果SW节点打开,如果SW节点电阻过高,则从VDD通过启动二极管的此路径可能导致SW节点上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard San。

    感谢您的回答。
    我们移除了CBOOT并将电压应用到VDD,SW节点处出现相同的电压。
    除了为CBOOT充电的路径外,我们认为还有一条路径,电流通过该路径流向IC内的SW节点。

    这是否符合IC开发时的规范?
    我们计划将其与辅助侧整流器电路的驱动器一起使用。 但是,
    在此速率下,在行驶脉冲停止时,CIN两端产生约5.8 V的电压,
    因此不能使用。

    使用UCC2.7211万时不会出现这种现象。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masazumi-san:

    在上述实验中,您提到了移除CBOOT,并将电压应用到VDD,但仍观察到SW节点仍会上升。 从HB到带有浮动高端驱动器的SW节点仍有一条路径。

    您是否可以尝试同样的方法来卸下启动二极管? 在这种情况下,电流不应从VDD流向SW节点。

    在您的设计中,SW节点上是否有高电阻或阻抗? 通常情况并非如此。

    我在UCC2.7211万和UCC2.1225万中看到的一个区别是UCC2.7211万具有较低的HB静态电流(0.1mA),而UCC2.1225万则为1.0mA。

    此致,

    Richard Herring