This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A是否可以支持1920 * 1080 30fps摄像机模块?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620481/ds90ub913a-q1-can-ds90ub913a-support-1920-1080-30fps-camera-module

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB933-Q1

您好,E2E成员

我想检查一下DS90UB913A是否支持1920 * 1080 30fps摄像机模块。

摄像头模块设置在此处。
-总线宽度:8位(YUV)
-活动画面:1920x1080</s>1080
-总帧:2200x1125</s>1125
像素时钟:2200*1125*30FPS =1125 = 7425万Hz=74.25MHz

如您所知,DS90UB913A可以支持高达100 MHz的10位有效负载,并连接8位数据摄像机模块。

从数据表和E2E之后。
e2e.ti.com/.../42.8578万

我认为DS90UB913应该没问题,但请您帮忙仔细检查一下吗?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这已分配给应用程序工程师查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 您计划仅发送 每像素8位,则以上计算有效。  

    例如,如果需要每像素16位,则需要在74.25 MHz的PCLK上以15 fps运行。

    此致,

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Liam-san

    感谢您的快速回复。
    我们的客户正在使用格式(YUV 8位,带嵌入式同步,PCLK 74.25MHz)。
    我想说的是,我们是否可以引入DS90UB913A。

    我们可以介绍DS90UB913A吗?

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    请回答我的问题。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    74.25 MHz PCLK可以在10位或12位模式中支持。
    DS90UB913A-Q1和DS90UB933-Q1不支持嵌入式同步格式,它们需要单独的帧同步和数据启用输入。
    大多数成像仪允许配置其它类型的格式,这些格式可生成913A/933的这些输入。
    此致,
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Liam-san

    感谢您的反馈。

    此致,
    NAO