请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 主题中讨论的其他部件: DS90UB933-Q1
您好,E2E成员
我想检查一下DS90UB913A是否支持1920 * 1080 30fps摄像机模块。
摄像头模块设置在此处。
-总线宽度:8位(YUV)
-活动画面:1920x1080</s>1080
-总帧:2200x1125</s>1125
像素时钟:2200*1125*30FPS =1125 = 7425万Hz=74.25MHz
如您所知,DS90UB913A可以支持高达100 MHz的10位有效负载,并连接8位数据摄像机模块。
从数据表和E2E之后。
e2e.ti.com/.../42.8578万
我认为DS90UB913应该没问题,但请您帮忙仔细检查一下吗?
此致,
NAO