请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1002 你好。
我们有一个项目使用两个TUSB1002连接两个USB端口。 一个TUSB1002仅用于TX,另一个TUSB1002仅用于RX。 如下图所示。 我们在下面有一些问题需要您的帮助。 谢谢~
1.是否有任何客户使用下面的项目体系结构图?
2. USB Rx/Tx差分信号是否需要相同长度?
3. USB预通道是否可以小于6英寸? 可能像3.5 Inch一样。并且后通道长度是否可以大于0.5 Inch? 长度将小于2英寸。 请参考英特尔PDG的图17-3。
4.在此体系结构图中,我们是否可以通过USB测试? 如LFPS。 当我将SLP_S0#设置为0时。
5.在此体系结构图中,如何设置模式和SLP_S0 #引脚?
6. TUSB1002 Pin14 SLP_S##功能是接收器检测控制还是睡眠模式控制?