This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002 10G应用架构图问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621739/tusb1002-tusb1002-10g-application-architecture-diagram-question

部件号:TUSB1002

你好。

我们有一个项目使用两个TUSB1002连接两个USB端口。 一个TUSB1002仅用于TX,另一个TUSB1002仅用于RX。 如下图所示。 我们在下面有一些问题需要您的帮助。 谢谢~
1.是否有任何客户使用下面的项目体系结构图?
2. USB Rx/Tx差分信号是否需要相同长度?
3. USB预通道是否可以小于6英寸? 可能像3.5 Inch一样。并且后通道长度是否可以大于0.5 Inch? 长度将小于2英寸。 请参考英特尔PDG的图17-3。
4.在此体系结构图中,我们是否可以通过USB测试? 如LFPS。 当我将SLP_S0#设置为0时。
5.在此体系结构图中,如何设置模式和SLP_S0 #引脚?
6. TUSB1002 Pin14 SLP_S##功能是接收器检测控制还是睡眠模式控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ:

    TUSB1002不支持图中所述的连接。 客户为何要使用此类连接。 没有客户使用过它。

    我们建议匹配RX和TX差分对,但这不是必需的,因为TX和RX路径与3.1 的协议是独立的。

    您提到的长度较短,建议在通道大于5英寸时使用转位驱动器。 在这种情况下,我建议将TUSB1002配置为低EQ级别。

    连接不受支持,几乎可以肯定它将无法通过合规性测试。

    请勿使用此连接。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego。
    非常感谢您的帮助。