This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH940-Q1:DS90UH947-Q1和DS90UH940-Q1的设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619937/ds90uh940-q1-setting-for-ds90uh947-q1-and-ds90uh940-q1

部件号:DS90UH940-Q1

大家好,  

我需要将LVDS信号从Hitachi DI-SC233摄像头转换为MIPI CSI-2。 我 的解决方案是:LVDS => DS90UH947 => DS90UH940 => CSI-2。

但我有一些问题。 DS90UH947和DS90UH940是双链路。 我不理解在数据表中使用单链路或双链路的设置。  

有人可以帮我解决这个问题吗?  

我需要设计高速PCB。 我使用Altium 17。有人可以与我分享有关High Speed和Altium设计师指南High Speed的文档?

感谢阅读!

最好的翻新

感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,应用工程师将进行审核并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要:

    单路和双路FPD链路III输出

    单链路:高达96 MHz像素时钟

    双链路:高达170 MHz像素时钟

    如果是这样,则为FPD链路III,单链路通常用于较低的OLDI PCLK速率。 双链路用于较高的OLDI PCLK速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeong:

    当我仅使用DS90UH940-Q1的1通道CSI-2 (4个数据通道+ 1个通道时钟)时,每个数据通道(4个数据通道CSI-2中的1个)上的最大比特率可以提高吗?

    谢谢。