请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UH940-Q1 大家好,
我需要将LVDS信号从Hitachi DI-SC233摄像头转换为MIPI CSI-2。 我 的解决方案是:LVDS => DS90UH947 => DS90UH940 => CSI-2。
但我有一些问题。 DS90UH947和DS90UH940是双链路。 我不理解在数据表中使用单链路或双链路的设置。
有人可以帮我解决这个问题吗?
我需要设计高速PCB。 我使用Altium 17。有人可以与我分享有关High Speed和Altium设计师指南High Speed的文档?
感谢阅读!
最好的翻新
感叹号